Mappatura di zone ed elementi dei loop - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Il driver Zettler MX Speak 6.0 supporta diversi metodi per rappresentare le zone e gli elementi dei loop in un sistema Metasys e seleziona l'opzione che richiede il numero minimo di oggetti.

Se non è definito un oggetto isolato, le zone e gli elementi dei loop vengono mappati su un unico oggetto BI, come illustrato nella Figura 1 e nella Figura 2. Questa configurazione è appropriata per il monitoraggio.

Figura 1. Zona mappata su un singolo oggetto BI in Metasys

Figura 2. Elemento del loop mappato su un singolo oggetto BI in Metasys

Se è definito un oggetto isolato, esso viene mappato su un oggetto separato in Metasys, come mostrato nella Figura 3 e nella Figura 4. Se è richiesta l'opzione per il comando di queste centrali antincendio, usare un oggetto BO per gli stati di isolamento. Diversamente, usare un oggetto BI per gli stati di isolamento.

Figura 3. Mappatura delle zone - variante B

Figura 4. Mappatura degli elementi dei loop - variante B