Importazione di un file .imp in SMP o SCT - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Procedura

  1. In SMP o SCT, selezionare l'oggetto dell'integrazione Zettler VND nella struttura Tutti gli oggetti.
    Figura 1. Oggetto di integrazione in SCT, SMP

  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto integrazione, quindi fare clic su Importa integrazione.
    Figura 2. Finestra aperta

  3. Nella finestra Aperto, selezionare il file imp e fare clic su Aperto.
    Figura 3. Finestra Importa integrazione

  4. Nella finestra Importa integrazione, fare clic su Andare. La configurazione del dispositivo Zettler viene aggiunta all'oggetto VND.

Risultati

L'integrazione contiene ora una struttura di dispositivi completa, che include tutti i punti definiti nelle centrali Zettler.