Procedura
- Trascinare il dispositivo di campo dalla struttura Tutti gli oggetti al riquadro di visualizzazione.
- Fare clic sulla scheda Hardware, quindi fare clic su Modifica.
- Nell'elenco Vendor Configuration Data, fare clic sul pulsante puntini di sospensione.
-
Modificare i parametri come richiesto. Per ulteriori informazioni sui parametri, vedere la tabella seguente:
Tabella 1. Parametri dei dispositivi di campo Parametro Descrizione [1] Indirizzo della centrale. È possibile inserire valori compresi tra 1 e 99. L'indirizzo corrisponde al numero di nodo visualizzato nel tool MZX Consys. [2] Numero di loop. È possibile inserire valori compresi tra 1 e 240. Ad esempio, se si inserisce 4, la centrale userà i loop A, B, C e D. [3] Limite di timeout del dispositivo, in secondi. Immettere un valore in funzione del tipo di dispositivo come segue:
- Supervisore: 120. Corrisponde a 2 minuti
- Centrali antincendio diverse dal supervisore: 2100. Corrisponde a 35 minuti
- Scheda TLI: 0. Un valore 0 indica che a questo nodo non viene applicato alcun timeout.
Se una centrale antincendio non può inviare messaggi regolari alla rete, impostare questo parametro su 0.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra Modifica elenco.
- Fare clic su Salva.