Inserimento manuale di un dispositivo di campo - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak 6.0 - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Brand
Metasys
Product name
Zettler MX Speak 6.0
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
Language
Italiano

Procedura

  1. Nella struttura ad albero Tutti gli oggetti dell'interfaccia SMP, selezionare l'oggetto integrazione.
  2. Nel menu Inserisci, fare clic su Dispositivo di campo.
  3. Nella pagina Destinazione, fare clic su Avanti.
  4. Nella pagina Seleziona modalità definizione, fare clic su Manuale.
  5. Nel campo Riferimento fornitore, inserire un riferimento che identifichi in modo univoco l'integrazione, quindi fare clic su Avanti.


  6. Nella pagina Identificatore, inserire un identificatore che rappresenti in modo univoco l'integrazione, quindi fare clic su Avanti.


  7. Nella pagina Configurazione, fare clic su Avanti.
  8. Nella pagina Riepilogo, fare clic su Fine.
  9. Nella finestra Procedura guidata estensione, fare clic su Fatto.
  10. Nella finestra Estensione del dispositivo, fare clic su Fatto.

Operazioni successive

Il driver Zettler MX Speak 6.0 assegna valori predefiniti ai parametri dell'integrazione. Vedere Modifica di un dispositivo di campo e configurare i parametri dell'integrazione per la propria installazione.