Inserimento manuale di punti di campo - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Informazioni su questa attività

Dopo avere eseguito le procedure descritte nelle sezioni Inserimento manuale di un dispositivo di campo e Modifica di un dispositivo di campo, è possibile aggiungere manualmente i punti di campo che rappresentano (gruppi di) zone, sensori, settori e stati della centrale.

Procedura

  1. Nella struttura ad albero Tutti gli oggetti selezionare il dispositivo di campo.
  2. Fare clic su Inserisci > Punto di campo.
  3. Nella pagina Destinazione, fare clic su Avanti.
  4. Nella pagina Seleziona modalità definizione, selezionare Manuale, scegliere il tipo di punto da inserire e fare clic su Avanti.
    Nota: Nelle integrazioni Zettler MX Speak 6.0 è possibile inserire solo punti BI e BO.
    Figura 1. Pagina Seleziona modalità definizione della Procedura guidata inserimento punto

  5. Nel campo Riferimento fornitore, inserire un riferimento che identifichi in modo univoco il dispositivo di campo, quindi fare clic su Avanti.
    Figura 2. Pagina Selezionare origine dati della Procedura guidata inserimento punto

  6. Nella pagina Identificatore, inserire un identificatore che rappresenti in modo univoco il dispositivo di campo, quindi fare clic su Avanti.
    Figura 3. Pagina Identificatore della Procedura guidata inserimento punto

  7. Nella pagina Configura, fare clic su Avanti per accedere alla pagina Riepilogo, quindi fare clic su Fine.
  8. Nella finestra Procedura guidata estensione, fare clic su Fatto.

Operazioni successive

Il driver Zettler MX Speak 6.0 assegna valori predefiniti ai parametri dell'integrazione. Vedere Modifica di un punto di campo e configurare i parametri dell'integrazione per la propria installazione.