Configurazione dell'integrazione per Metasys UI - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

In Metasys UI è possibile visualizzare informazioni sulle centrali antincendio Zettler. Per usare Metasys UI è necessario un server Metasys. Per configurare l'integrazione per Metasys UI, procedere come segue:

  1. Se si utilizza SMP per creare l'integrazione, eseguire un upload in SCT per trasferire le impostazioni dell'integrazione dal controllore di rete all'archivio.
  2. Definire gli ambienti in SCT. Vedere Definizione degli ambienti in SCT.
  3. Assegnare gli apparati agli ambienti. Vedere Assegnazione degli apparati agli ambienti.
  4. Eseguire un download per salvare le modifiche sui dispositivi.