Per aggiungere un'integrazione Zettler MX Speak 6.0 su un controllore di rete, è necessario disporre di quanto segue:
- Un controllore di rete Johnson Controls® correttamente installato e programmato. Per informazioni specifiche, vedere Linee guida e limiti di prestazioni. A partire da Metasys Release 10.1 o successive, sono supportati i seguenti controllori di rete:
- NAE55-3
- SNExxxx
- SNCxxxx
- Una centrale antincendio Zettler correttamente installata e programmata con protocollo MXSpeak 6, con firmware versione 28.1 o successiva. Per le centrali antincendio supportate, vedere Centrali antincendio supportate.
- Un cavo RS-232 per il collegamento della centrale antincendio Zettler o della scheda TLI800 al controllore di rete.
- Se si utilizza un'unità SNE o SNC, è richiesto l'adattatore da USB a RS-232 certificato ACC-USBRS232-0. Altri adattatori non funzionano.
- Se si collega il controllore di rete a una rete MXnet esistente, è richiesta una scheda TLI800 aggiuntiva.
Se si desidera utilizzare apparati che non sono inclusi in questo elenco, o integrare centrali antincendio Zettler non trattate in questo documento, saranno necessarie attività di sviluppo e testing del software supplementari da parte di Johnson Controls. Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante locale di Johnson Controls.