Risparmi energetici - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0
Bollettino di prodotto del sistema Metasys
- Product
- Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
- Document type
- Product Bulletin
- Document number
- LIT-1201526
- Version
- 12.0
- Revision date
- 2022-11-30
- Product status
- Active
- Risparmio di energia usando le funzionalità di pianificazione e rilevamento degli occupanti di Metasys per azionare gli apparati solo quando è necessario.
- Conseguimento di maggiori risparmi energetici mediante funzionalità aggiuntive come i riepiloghi dei trend e la limitazione della domanda/rotazione del carico.
- Raggiungimento delle massime prestazioni dall'impianto energetico e centralizzato con Central Plant Optimization (CPO).
- Integrazione perfetta con le applicazioni basate su cloud per ottenere prestazioni di picco dagli edifici.
- Uso degli interblocchi per coordinare automaticamente il controllo tra apparati e sistemi.
- Riduzione dell'uso dell'energia grazie alla soluzione di problemi comuni del sistema dell'edificio, come gli apparati che funzionano costantemente, il riscaldamento e il raffreddamento simultanei, i setpoint estremi e altri, mediante le funzionalità Rilevamento guasti e Triage dei guasti.