LonWorks Control Server (LCS) - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

LCS85 è un server ad alta capacità che consente l'integrazione di grandi sistemi di rete LonWorks. LCS85 utilizza un sistema LonWorks lineare ad architettura aperta per monitorare e supervisionare apparati HVAC, di illuminazione, di sicurezza, antincendio e di controllo accessi. LCS85 supporta un set completo di caratteristiche e funzioni di supervisione per grandi strutture e complessi di edifici tecnologicamente avanzati. Se configurato come Site Director, LCS85 può supportare fino a quattro controllori di rete Metasys.

Un singolo LCS85 all'interno di un edificio fornisce monitoraggio e controllo, gestione allarmi e eventi, scambio di dati, trend, gestione dell'energia, pianificazione e memorizzazione dei dati.

A partire dalla Release 12.0, il modello LCS85 supporta BACnet/SC SC e può fungere da Hub primario, Hub di Failover o Nodo nella topologia della rete BACnet/ SC. È necessario acquistare la licenza aggiuntiva M4-BACNETSC-0 per usare BACnet/SC. Per ulteriori informazioni su BACnet/SC consultare il documento BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959) .

Per maggiori informazioni su LC S consultare il documento LonWorks Control Server (LCS) 85 Product Bulletin (LIT-12011549).