Unificazione del sito - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

I controllori di rete Metasys possono essere collegati insieme per adattarli a progetti di grandi dimensioni. Quando il numero dei controllori di rete diventa maggiore di quello che un singolo controllore di rete può gestire efficientemente come Site Director, è possibile aggiungere un server Metasys nel ruolo di Site Director per unificare il sistema.

Il server Metasys si collega ai controllori di rete tramite la rete IP Ethernet e coordina l'accesso di tutti gli utenti al sistema. È possibile utilizzare una VPN su una WAN per comunicare con dispositivi di altri edifici o su siti remoti, accedere ai siti remoti tramite Internet e un ISP, oppure tramite linea dedicata o servizio di accesso remoto, utilizzando il servizio di accesso remoto (RAS) o il protocollo PPP (Point-to-Point Protocol).