Reportistica avanzata - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active

Metasys Advanced Reporting System è una funzionalità opzionale di ADX che fornisce funzionalità di reportistica dei dati cronologici e di configurazione, separati da quelli disponibili iN SMP.

Metasys Advanced Reporting System consente agli utenti autorizzati di eseguire dei report per rivedere la configurazione e le prestazioni del sistema Metasys. Gli utenti possono facilmente visualizzare questi report in un Web browser.

I seguenti report sono disponibili per i punti inclusi nelle Viste utente del sistema di reportistica:

  • Revisione dell'impostazione della configurazione
  • Comportamento del sistema
  • Rapporto di campionatura — calcoli statistici e Temperatura cinetica media (MKT)
  • Rapporto dettagliato sull'andamento — dati sintetici

È possibile esportare un report e salvarlo in diversi formati, come Microsoft Excel o PDF, per un uso successivo.

Per informazioni sulle funzionalità di reporting offerte da Metasys UI, vedere la sezione Ricerca avanzata e creazione di report.