Memorizzazione e gestione dei dati storici - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

Un server Metasys può essere aggiunto al sistema Metasys quando la memorizzazione dei dati storici a lungo termine supera la capacità di un controllore di rete. Il server Metasys si collega ai controllori di rete tramite la rete IP Ethernet e offre l'archiviazione manuale, pianificata e automatica dei dati storici, inclusi dati di trend, messaggi sugli eventi, transazioni dell'operatore e dati di configurazione del sistema. Vedere la sezione Confronto fra i server per comprendere le capacità di archiviazione di ciascun tipo di server Metasys.

Gli operatori di Metasys possono visualizzare fino a cinque anni di dati all'interno dell'interfaccia utente di Metasys. Questa funzione aiuta gli operatori a identificare le opportunità di miglioramento delle prestazioni del sistema e di risparmio energetico, producendo report sull'energia anno dopo anno.
Nota: questa funzionalità richiede la licenza del modulo aggiuntivo di Metasys Historical Data per un OAS, che va acquistata separatamente.