Dalla Release 10.0, sono disponibili tecnologie aggiornate per le licenze e la consegna del software. Gli aggiornamenti includono download di software, licenze complete e gestione dei diritti, oltre alla concessione self-service delle licenze su Internet 24 ore su 24. Questi miglioramenti aiutano a semplificare la gestione del software per tecnici e clienti di campo, e a proteggere gli edifici e le reti dei clienti dalle minacce alla sicurezza informatica, impedendo l'uso senza licenza e non autorizzato dei prodotti software Metasys.
Dalla Release 11.0, gli utenti amministratori di Metasys UI ricevono notifiche direttamente nell'interfaccia utente quando le licenze sono scadute o stanno per scadere. Gli utenti amministratori di Metasys UI ricevono inoltre una notifica quando sono disponibili aggiornamenti del software. La funzione di notifica di aggiornamento del software identifica il più recente aggiornamento del software per i prodotti Server Metasys, in base a quale è installato Metasys UI. Per esempio, se Metasys UI è installata con un OAS Metasys, si vedranno esclusivamente le notifiche di aggiornamento per OAS. I dati del Software Manager vengono quindi visualizzati direttamente in Metasys UI.