La Release 10.1 ha introdotto un'
interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di monitoraggio e comando Metasys conforme a REST. Questa API consente la lettura, la scrittura e il comando di oggetti o proprietà Metasys per fornire un modo sicuro per l'integrazione bidirezionale con applicazioni di terze parti. Nella Release 12.0, questa API è stata migliorata per fornire un aggiornamento dinamico utilizzando le sottoscrizioni Change of Value (COV). L'aggiornamento dinamico elimina la necessità per le applicazioni che sfruttano l'API di monitoraggio e comando di eseguire costantemente il polling dei dati, riducendo così i costi e i tempi di esecuzione.
Importante: I clienti esistenti che desiderano aggiornare il software Server Metasys e il componente aggiuntivo API di monitoraggio e comando devono acquistare il codice prodotto di aggiornamento -6 per l'aggiornamento della licenza del software Server e il codice prodotto di aggiornamento M4-APIMOCMD-6 per aggiornare l'API di monitoraggio e comando. Se i clienti esistenti non acquistano entrambi i codici prodotto di aggiornamento, l'API non funziona più.