Server Metasys - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active

Server Metasys è un componente opzionale che può essere aggiunto al sistema Metasys. Il server gestisce la raccolta e la presentazione di grandi quantità di dati di trend, messaggi sugli eventi, transazioni dell'operatore e dati di configurazione del sistema, e fornisce uno o più dei seguenti elementi:

  • Unificazione del sito
  • Memorizzazione a lungo termine e su larga scala dei dati storici
  • Reportistica avanzata
  • Metasys UI, un'interfaccia utente intuitiva
  • Interfaccia utente di SMP, che fornisce funzionalità avanzate e una struttura ad albero per la navigazione nel sistema che mostra una vista di rete gerarchica dell'intero sistema per tutti i dispositivi connessi

A partire dalla Release 12.0, l'ADS, l'ADX e l'OAS supportano BACnet/SC e possono fungere da hub primario o da hub di failover nella topologia di rete BACnet/SC. È necessario acquistare la licenza aggiuntiva M4-BACNETSC-0 per usare BACnet/SC. Per ulteriori informazioni su BACnet/SC consultare il documento BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959) .

Vedere la sezione Confronto fra i server per un confronto tra i server Metasys.