Logica di controllo integrata - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

La logica di controllo nei controllori per apparati è completamente programmabile, e rende questi controllori adatti per il controllo di un'ampia gamma di apparati. I controllori per apparati dispongono di funzionalità logiche avanzate fra cui:

  • Logica di controllo basata sullo stato: assicura l'esecuzione della sola logica di controllo specifica per ogni stato assegnato. La logica basata sullo stato impedisce situazioni di controllo con perdita di energia, come il riscaldamento e il raffreddamento simultanei.
  • Algoritmi adattivi di controllo continuo: forniscono un migliore controllo nel tempo regolando automaticamente i parametri di regolazione, in risposta alle variazioni stagionali e di altri carichi.