Controllori LonWorks serie LN - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

I controllori serie LN del sistema Metasys utilizzano il protocollo di comunicazione LonWorks e possono essere programmati utilizzando qualsiasi software compatibile, come LN Builder. Il plug-in di questi dispositivi è dotato di un'interfaccia logica grafica di controllo realizzata su misura per soddisfare i diversi requisiti di controllo.

I controllori della serie LN sono completamente programmabili per monitorare, controllare e integrare un'ampia varietà di apparati HVAC e di altri apparati per edifici, come le unità rooftop, i ventilconvettori, le pompe di calore, i ventilatori unitari, le cassette VAV, le unità di trattamento aria multistadio, i chiller, le caldaie e i sistemi di refrigerazione.