Regolatori di apparati - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

I regolatori di apparati Metasys controllano e gestiscono direttamente l'HVAC e gli altri apparati di sistema dell'edificio, utilizzando gli ingressi e le uscite integrati e la logica di controllo elaborata localmente.

I regolatori di apparati Metasys includono più famiglie di regolatori:
  • I regolatori di apparati serie FAC/FEC/VMA, che sono stati introdotti per la prima volta nella Release 2.1 di MSEA e da allora sono stati ampliati e migliorati in diverse release
  • I regolatori di apparati serie CG/CV che sono stati introdotti per la prima volta nella Release 10.0 e sono destinati a sostituire le serie FAC/FEC/VMA (Regolatori di apparati serie CG e CV)
  • Le famiglia di regolatori per termostato TEC (Regolatori per termostato di rete TEC3x00)
  • La famiglia di regolatori LonWorks® serie LN (Controllori LonWorks serie LN)