Viste utente e riepiloghi personalizzati - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active

Le Viste utente sono strutture di navigazione definiti dall'utente che contengono riferimenti agli elementi selezionati che si trovano nella struttura di navigazione Tutti gli oggetti. È possibile creare Viste utente per raggruppare elementi e grafici di uso comune. È inoltre possibile assegnare le Viste utente a particolari gruppi di utenti, come la sicurezza degli edifici e la gestione dell'energia.

Espandendo ulteriormente la capacità delle Viste utente, i Tailored Summaries utilizzano le Viste utente basate su tabelle per fornire viste riepilogative degli elementi del sistema Metasys.

Questi riepiloghi sono costituiti da righe e colonne ordinabili e personalizzate per contenere le informazioni più utili all'utente. Ogni riepilogo personalizzato consente di visualizzare, modificare e gestire grandi quantità di dati simili in formato tabellare. Dati simili, per esempio, possono essere tutte le scatole VAV su un piano di un edificio, che mostrano le temperature correnti, i setpoint, i flussi e le impostazioni minime e massime. Utilizzando queste informazioni, è possibile analizzare rapidamente il funzionamento dell'impianto e cercare la soluzione di eventuali problemi.

Per aiutare gli utenti a iniziare a usare le opzioni Sommario Definizioni personalizzate, è possibile importare nel proprio sito una serie di definizioni riepilogo predefinite. Queste opzioni Sommario Definizioni rientrano in tre categorie: Configurazione, diagnostica e monitoraggio. Le definizioni di diagnostica di rete e dei dispositivi sono destinate agli amministratori del sito. Le definizioni di apparati meccanici con collegamenti alla grafica e definizioni dei punti chiave sono utili per i professionisti dell'assistenza.

È possibile configurare i Tailored Summaries in SMP e SCT, ma non in Metasys UI.