Strumenti di Metasys UI - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active

Sono disponibili diversi strumenti che aiutano a creare Metasys UI. Lo Strumento di configurazione del sistema (SCT) consente di definire rapidamente la gerarchia degli ambienti, le definizioni degli apparati e le relazioni di servizio. La creazione rapida degli archivi semplifica la generazione dell'intero database Metasys per installazioni Metasys nuove o di aggiornamento.

Metasys UI include un pacchetto grafico integrato per consentire ai progettisti di sistemi di creare widget grafici utilizzando rappresentazioni grafiche fotorealistiche di apparati e ambienti. Non è necessario alcun software o licenza separata per utilizzare la Gestione grafica e l'Editor. Un'ampia libreria di modelli grafici, simboli e controlli è fornita con Metasys UI, semplificando il compito di creazione della grafica. Si possono creare simboli grafici personalizzati utilizzando la funzione Comportamenti personalizzati. La tabella seguente contiene un riepilogo di alcune delle principali funzioni grafiche di Metasys UI:

Tabella 1. Funzioni grafiche di Metasys UI
Funzione Descrizione
Libreria simboli personalizzati Importare ed esportare simboli personalizzati nella tavolozza grafica con la libreria simboli personalizzati. Le librerie di simboli personalizzati si integrano perfettamente con il pacchetto di grafici di base.
Struttura della rete dell'Edificio in Editore grafico È possibile Associa risorse di rete ai grafici con l'opzione di associazione della Struttura della rete dell'Edificio dell'Editore grafico.
Struttura di associazioni sensibile al contesto La struttura di associazione è sensibile al contesto, il che assicura che la struttura stessa si apra nell'ambiente o nell'apparato appropriati quando si lancia l'Editore grafico da un ambiente o apparato particolare.
Modifica dello strumento Percorso Modificare un percorso esistente che è stato disegnato con lo strumento di disegno con la funzione di modifica dello strumento Percorso.
Gestore dell'associazione grafica per la grafica con alias Associare i grafici a una definizione dell'apparato con la funzione Gestore dell'associazione grafica per la grafica con alias, in modo che a tutti gli apparati associati a tale definizione venga assegnata automaticamente la grafica.

Metasys UI supporta anche la visualizzazione degli elementi grafici creati con le versioni precedenti degli strumenti grafici di Metasys. La grafica standard creata con lo User Graphics Tool, (UGT) e il Grafico tipo Graphic+ creata con il Graphics+ Generation Tool (GGT) possono essere associate ad ambienti, apparati e regolatori di campo ed essere visualizzabili in Metasys UI senza conversione manuale.

Johnson Controls System Configuration Tool (JCT), precedentemente denominato Metasys UI Offline, offre la possibilità di visualizzare l'aspetto di Metasys UI per convalidarne la configurazione. È possibile visualizzare la configurazione degli ambienti e degli apparati e visualizzare la grafica associata all'ambiente e agli apparati. JCT sfrutta gli archivi SCT invece del sito in funzione. JCT viene installato automaticamente insieme a SCT.