- Rilevamento guasti
-
- Rilevamento guasti è una funzionalità aggiuntiva su licenza per i prodotti software del server Metasys, ad inclusione di ADS, ADX e OAS. Nota: Per supportare le funzionalità Rilevamento guasti e Triage dei guasti su un OAS sono necessari almeno 8 GB di RAM e quattro core virtuali.
- Questa funzionalità identifica i guasti legati al sistema dell'edificio e li elenca in ordine di gravità, sfruttando le regole definite da Johnson Controls e un modello di dati semantici per facilitare la configurazione.
- Rilevamento guasti aiuta gli operatori a identificare i problemi dei sistemi dell'edificio che non funzionano correttamente, a prevenire lo spreco di energia e a evitare lamentele relative al comfort. La funzionalità è fornita in un modo che riduce al minimo i flussi di lavoro di configurazione.
- Rilevamento guasti è una funzionalità aggiuntiva su licenza per i prodotti software del server Metasys, ad inclusione di ADS, ADX e OAS.
- Triage dei guasti
-
- Triage dei guasti è una funzione aggiuntiva su licenza per Rilevamento guasti e per i prodotti software del server Metasys, ad inclusione di ADS, ADX e OAS.Nota: Per supportare le funzionalità Rilevamento guasti e Triage dei guasti su un OAS sono necessari almeno 8 GB di RAM e quattro core virtuali.
- Triage dei guasti migliora l'ordine dell'elenco dei guasti aggiungendo la durata e l'occorrenza del guasto alla logica di ordinamento, il che migliora il posizionamento dei problemi più gravi in cima all'elenco.
- Triage dei guasti sfrutta il database delle conoscenze di supporto sul campo di Johnson Controls per suggerire le possibili cause, la loro probabilità e le azioni correttive appropriate.
- La funzionalità acquisisce l'attività dell'azione correttiva, che comprende i problemi non testati, quelli testati e quelli risolti, con la possibilità di aggiungere note.
- Inoltre, Triage dei guasti offre un grafico multi-strato, generato automaticamente, di dati relativi a ogni evento di guasto.
- Triage dei guasti fornisce un'esperienza assistita per i tecnici di controllo HVAC meno esperti.
- Triage dei guasti è una funzione aggiuntiva su licenza per Rilevamento guasti e per i prodotti software del server Metasys, ad inclusione di ADS, ADX e OAS.
Nota: Nella Release 12.0 non sono state aggiunte funzioni significative alle opzioni di Rilevamento guasti e Triage dei guasti. La licenza Metasys Fault Detection e la licenza Metasys Fault Triage rimangono alla versione 11.x e continuano a funzionare alla versione 12.x.
Le funzionalità di Triage dei guasti e Rilevamento guasti sono documentate nel dettaglio nella sezione Potential Problem Areas widget del documento Metasys UI Help (LIT-12011953) .