Gestione utente - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

La funzione Gestione utente facilita la creazione e la gestione degli utenti e dei loro ruoli, con permessi basati sulle categorie e privilegi, direttamente in Metasys UI Online, senza la necessità di installare software sulle macchine client. Gli amministratori possono creare e gestire i dettagli degli utenti delle Active Directory e degli utenti locali di Metasys. Dalla Release 11.0, Active Directory include Microsoft® Active Directory Federation Services (ADFS), compresa l'autenticazione a due fattori (2FA) quando il server ADFS è configurato per 2FA. Questa soluzione di single sign-on aiuta a prevenire l'accesso non autorizzato a Metasys, che, se non impedito, potrebbe provocare perdite di dati, finanziarie e di reputazione, interruzioni del sistema e altre conseguenze negative.

Questa funzione è disponibile anche in SMP, ma con il tempo rimarrà disponibile solo in Metasys UI.