Dashboard e widget - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active

Un dashboard organizza i dati di Metasys UI per aiutare gli operatori a vedere un quadro completo di ciò che sta accadendo in un'area, con un apparato o all'interno di un sistema come un impianto centralizzato. All'interno di ogni dashboard, i widget forniscono specifiche funzionalità di interazione con l'operatore. È possibile personalizzare i dashboard in base alle specifiche esigenze, consentendo di selezionare i widget da visualizzare, di ordinarli e di modificarne l'aspetto, oltre ad assegnarli per tipo di dispositivo client.

Il dashboard Ambiente fornisce un riepilogo coesivo dell'ambiente selezionato, compresi gli apparati che servono l'ambiente e le aree potenzialmente problematiche dell'ambiente. Il dashboard Ambiente comprende i seguenti widget:

  • Grafici fornisce una rappresentazione visiva dell'ambiente selezionato, che è possibile usare per controllare rapidamente lo stato di quell'ambiente, scoprire condizioni di sistema insolite, fare confronti relazionali tra ambienti vicini con immediatezza ed inviare comandi per migliorare le prestazioni o ripristinare l'ordine. Il widget Grafici visualizza rappresentazioni digitali di apparati o sistemi, con simboli grafici e animazioni create utilizzando la Gestione grafica.
  • Apparati a servizio degli ambienti identifica l'apparato al servizio dell'ambiente selezionato e poi fornisce dettagli su tale apparato, ad inclusione degli altri apparati o sistemi che possono influire su quella parte dell'apparato.
  • Anomalie nell'Area fornisce un unico display che mostra tutte le voci in stato di allarme, di avvertimento, ignorate, fuori servizio e gli stati offline all'interno di un ambiente. Questa visualizzazione consente anche di filtrare e visualizzare i dati importanti per i clienti. è possibile utilizzare il widget Anomalie nell'Area come un elenco giornaliero di interventi per gestire gli edifici in modo più efficiente.
    Nota: per un OAS, è necessaria la licenza Potenziali aree problematiche di Metasys per accedere ai Punti potenziali aree problematiche. Sono necessarie le licenze Metasys Fault Detection e Metasys Fault Triage per accedere sia a Rilevamento guasti che a Triage dei guasti. È possibile utilizzare Rilevamento guasti senza una licenza Triage dei guasti, ma sono necessarie entrambe le licenze per Rilevamento guasti e Triage dei guasti per utilizzare Triage dei guasti.
  • Riepilogo apparati è una vista tabellare che elenca tutti gli apparati simili che servono direttamente l'ambiente selezionato e gli ambienti a valle. La vista Riepilogo apparati mostra le informazioni più importanti per ogni apparato e fornisce collegamenti agli apparati per visualizzare informazioni ancora più dettagliate. È possibile definire quali dati includere in un Riepilogo apparati con la nuova funzione di selezione personalizzata delle colonne.
  • Il widget Pianificazione elenca tutte le pianificazioni che interessano l'ambiente selezionato e mostra se sono abilitate o disabilitate. È possibile quindi selezionare, visualizzare e modificare le pianificazioni specifiche associate a un ambiente. Il widget Pianificazione riassume il modo in cui un ambiente è influenzato da una strategia di pianificazione in modo che sia possibile comprendere il quadro completo. Il widget Pianificazione fornisce anche un modo per visualizzare le informazioni di pianificazione efficaci per una specifica data futura, in modo da poter garantire che siano impostate correttamente. Inoltre, usare la funzione di pianificazione di massa per aggiungere eccezioni a più pianificazioni contemporaneamente e di assegnare le pianificazioni settimanali in serie.
  • Dalla Release 11.0, il dashboard Ambiente supporta anche il widget Trend. Per i dettagli sul widget Trend vedere la sezione sottostante.

Il dashboard Apparati fornisce un riepilogo coesivo di un apparato selezionato. I widget mostrati nel dashboard Apparati includono quanto segue:

  • Grafici fornisce una rappresentazione visiva dell'ambiente selezionato. È possibile controllare rapidamente lo stato di quell'ambiente, scoprire condizioni di sistema insolite, fare confronti relazionali tra ambienti vicini con immediatezza ed inviare comandi per migliorare le prestazioni o ripristinare l'ordine. Il widget Grafici visualizza rappresentazioni digitali di apparati o sistemi, con simboli grafici e animazioni create utilizzando la Gestione grafica.
  • Il widget Trend è un grafico che mostra fino a dieci punti di dati storici simultaneamente per un singolo apparato. Usare questo widget per visualizzare i dati storici degli apparati, confrontare le variazioni delle prestazioni nel tempo e di creare facilmente report in formato PDF o CSV. È possibile identificare i modelli di funzionamento degli apparati, compresi i valori anomali delle prestazioni utilizzando un grafico a candela intuitivo che visualizza i valori minimi, massimi e medi. Dalla Release 11.0, è possibile anche selezionare un punto senza trend e vedere il suo valore attuale in tempo reale tracciato su un grafico Trend. Questa funzionalità è chiamata Campionamento dal vivo. Inoltre, la funzionalità Trend è stata migliorata nella Release 11.0 in modo da includere la possibilità di scegliere di visualizzare dati grezzi o aggregati, indipendentemente dalla durata. In più, il limite del numero di campioni è stato aumentato a 50.000 unità e il limite di campioni per singolo trend è stato rimosso. Questo fornisce una maggiore visibilità sui dati storici.
  • Attività apparati consente agli operatori di visualizzare l'attività di allarme, gli eventi offline del regolatore di rete, le modifiche dell'utente e le annotazioni effettuate in un intervallo di date fino a un anno negli ultimi cinque anni per l'apparato selezionato. Questo widget consente di vedere e comprendere facilmente la correlazione tra le diverse attività che si svolgono all'interno del sistema.
  • Relazioni tra apparati identifica tutte le relazioni che un apparato ha con altri apparati, ambienti e regolatori di campo di rete.
  • Dati apparato elenca tutti i punti e i loro valori in tempo reale per l'apparato selezionato, fornendo agli operatori informazioni dettagliate sul suo stato operativo.
  • Il widget Pianificazione elenca tutte le pianificazioni che interessano l'apparato selezionato e mostra se sono abilitate o disabilitate. È possibile selezionare, visualizzare e modificare le pianificazioni specifiche associate a un apparato. Il widget Pianificazione riassume il modo in cui un apparato è influenzato da una strategia di pianificazione in modo sia possibile comprendere il quadro completo. Il widget Pianificazione fornisce anche un modo per visualizzare le informazioni di pianificazione efficaci per una specifica data futura, in modo da poter garantire che siano impostate correttamente. Inoltre, la funzione di pianificazione di massa consente di aggiungere eccezioni a più pianificazioni contemporaneamente e di assegnare le pianificazioni settimanali in serie.

Sono disponibili funzionalità aggiuntive di Metasys UI che non si trovano specificamente nei dashboard Ambiente o Apparato, tra cui:

  • Gestore allarmi consente di visualizzare e agire in seguito agli allarmi del sistema Metasys. Gestore allarmi attiva le occorrenze di allarmi per aiutare gli operatori a definire le priorità degli allarmi più importanti e a gestire tutte le occorrenze di allarmi in un'unica operazione. Gestore allarmi visualizza anche un Riepilogo allarmi che indica il livello di gestione degli allarmi. Gestore allarmi è accessibile attraverso Metasys UI e la visualizzazione a schermo intero, con un URL separato, adatto per centrali operative 24/7. Non è necessario configurare gli ambienti e gli apparati per consentire agli utenti di trarre vantaggio da Gestore allarmi. È possibile passare direttamente da Gestore allarmi alla Rete dell'edificio tramite un collegamento, senza dover eseguire ricerche manuali all'interno della struttura ad albero della rete dopo aver individuato la causa principale di un allarme.
  • Monitoraggio allarmi fornisce una visualizzazione simile al Gestore allarmi, ma non richiede all'utente di accedere al sistema Metasys. Monitoraggio allarmi è adatto ai tipi di utenti che non necessitano o non dispongono dell'autorizzazione di accesso all'intero sistema Metasys, ma sono responsabili della visualizzazione degli allarmi provenienti da più sistemi di edifici integrati. Non è necessario configurare gli ambienti e gli apparati per consentire agli utenti di trarre vantaggio da Monitoraggio allarmi.
  • Il Visualizzatore trend personalizzato è un grafico che mostra fino a dieci punti di dati storici simultaneamente provenienti da più apparati. Usare questo widget per vedere e confrontare i cambiamenti delle prestazioni nel tempo. È possibile identificare i modelli di funzionamento degli apparati, compresi i valori anomali delle prestazioni utilizzando un grafico a candela intuitivo che visualizza i valori minimi, massimi e medi.
  • Gestione analisi Trend è il punto di ingresso unico per la creazione e la modifica degli studi sui trend di Metasys UI. Con questa funzione, è possibile accedere facilmente ai trend personalizzati configurati in una precedente sessione di Metasys UI, nonché visualizzare e gestire le associazioni di ambienti e apparati con tutti gli studi di trend supportati.
  • Cyber Health dashboard fornisce a un amministratore di Metasys una panoramica centralizzata dei potenziali problemi correlati alla sicurezza o di sistema che sono rilevabili da un Server Metasys, ma che possono non emergere come parte degli allarmi di sistema generali. È possibile anche vedere a colpo d'occhio il software non aggiornato. Le informazioni sono raggruppate in questioni critiche, rischi potenziali ed elementi informativi.
  • Gestione utente facilita la creazione e la gestione degli utenti e dei loro ruoli, delle autorizzazioni basate sulle categorie e dei privilegi direttamente in Metasys UI, senza la necessità di installare software sulle macchine client. È possibile creare e gestire i dettagli degli utenti per Active Directory e gli utenti locali di Metasys. Questa funzione è disponibile anche in SMP, ma con il tempo rimarrà disponibile solo in Metasys UI.
  • Attività di sistema offre una vista combinata di Audit e Allarmi, nonché viste diverse di Audit o Allarmi per gli utenti autorizzati. Gli utenti autorizzati possono filtrare ed esportare Audit e Allarmi e agire su di essi.
  • Associazione dispositivo consente di associare i controllori supportati al Server Metasys per una maggiore sicurezza.
  • Gestione BACnet/SC consente di gestire i certificati BACnet Secure Connect (BACnet/SC). BACnet/SC è un livello di collegamento dati sicuro e crittografato, specificamente progettato per soddisfare i requisiti, le politiche e i vincoli delle infrastrutture IP.

Alcuni widget sono collegati a Ricerca avanzata e creazione di report, che è possibile usare per creare rapidamente report ancora più potenti sfruttando la potenza dei dashboard con la funzione Ricerca avanzata. I widget collegati a Ricerca avanzata includono Riepilogo apparati, Apparati a servizio degli ambienti, Dati apparato, Grafici e Vista di riepilogo. Vedere anche Ricerca avanzata e creazione di report.