Metasys UI - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano
Metasys UI è un'interfaccia Web conforme a HTML5, che fornisce un accesso a Metasys indipendente dal dispositivo, smartphone, tablet o computer. Metasys UI è un'interfaccia intuitiva che riduce i tempi di apprendimento, ottimizza la produttività degli operatori e fornisce un'esperienza utente senza problemi, indipendentemente dal tipo di dispositivo client utilizzato per accedere al sistema. Il dispositivo client non richiede alcuna installazione software aggiuntiva, né Java™, né Microsoft Silverlight®, né Adobe® Flash® o altro software scaricato da un app store online. Metasys UI è inclusa in qualsiasi server Metasys: ADS, ADX (unificato e suddiviso), OAS e ADS-Lite.
Nota: Con la Release 12.0, un'unità NAE85/LCS85 può agire solo come Site Director. Non aggiornare alcuna unità NAE85/LCS85 child alla Release 12.0.
Nota: Per accedere a Metasys UI è necessario ottenere la licenza del software del server.