Scalabilità - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active

Sono disponibili diversi modelli di controllori di rete, ognuno con diverse capacità dei dispositivi di campo, in modo da poter selezionare il modello che meglio soddisfa le dimensioni, la complessità e la portata del proprio progetto specifico.

Per i progetti che superano la capacità di un singolo controllore, i controllori di rete Metasys possono essere collegati in rete e possono essere collegati in rete con un server Metasys per ottenere funzionalità aggiuntive e unificazione del sito. Inoltre, un controllore di rete collegato a un piccolo numero di altri controllori di rete può fungere da Site Director Metasys senza la necessità di un server Metasys.