Controllo e coordinamento automatizzato a livello di sistema - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

I controllori di rete Metasys forniscono controllo e coordinamento automatizzati a livello di sistema per più dispositivi di campo, in una o più reti di dispositivi di campo. Alcuni esempi delle capacità di coordinamento del controllo a livello di sistema includono:

  • Pianificando: consente ai controllori di rete di comandare automaticamente gli apparati meccanici o elettrici integrati con Metasys allo stato operativo preferito (per esempio, On/Off, Occupato/Non occupato, Economia/Comfort, o Riscaldamento/Raffreddamento/Economizzatore/Auto) sulla base di una pianificazione definita dall'utente. I parametri di funzionamento possono essere impostati in base all'ora del giorno, al giorno della settimana, alle festività o alle date del calendario.
  • Gestione di allarmi ed eventi: consente ai controllori di rete di generare allarmi in base a criteri definiti dall'utente, di inviare messaggi sugli allarmi ed eventi a Web browser, server di posta elettronica e sistemi di gestione della rete, nonché di memorizzare e visualizzare i registri di allarmi ed eventi sul controllore di rete e trasferire i dati ad un server Metasys.
  • Interblocco del sistema di rete: consente ai controllori di rete di raccogliere dati dai dispositivi di campo, effettuare confronti logici tra i dati ed inviare comandi rilevanti ad altri apparati di campo o sistemi, in qualsiasi punto della rete.
  • Registrazione delle transazioni: verifica e registra tutte le azioni dell'utente eseguite attraverso il controllore di rete. Gli operatori possono controllare i registri per capire quali modifiche sono state apportate al sistema, chi le ha apportate e quando.
  • Dati storici: possono essere raccolti e memorizzati dai controllori di rete per qualsiasi valore dei punti di dati monitorati in base a intervalli definiti dall'utente o a un cambiamento di valore. I controllori di rete possono trasferire i registri di dati all'Application and Data Server ad intervalli definiti o quando risultano pieni.
  • Totalizzazione: consente ai controllori di rete di calcolare le somme mobili di qualsiasi flusso di valori dei punti di dati monitorati. Gli operatori possono utilizzare queste informazioni per monitorare informazioni di funzionamento utili per l'assistenza, la manutenzione e l'identificazione anticipata di problemi al sistema dell'edificio.
  • Avvio ottimale: consente ai controllori di rete di determinare automaticamente il momento migliore per avviare i sistemi di riscaldamento e raffreddamento e garantire che la struttura si trovi nelle condizioni ottimali per gli occupanti. Si adatta alle variazioni stagionali e riduce il consumo di energia.
  • Demand Limiting Load Rolling (DLLR): consente ai controllori di rete di monitorare i contatori di energia (elettricità, gas, vapore o acqua) e di ridurre automaticamente i carichi degli apparati in base a livelli definiti dall'utente. La funzione Demand Limiting aiuta a gestire i costi della domanda di servizi pubblici, mentre la funzione Load Rolling controlla i livelli di funzionamento degli apparati per ridurre il consumo totale di energia. Le esclusioni per comfort danno la priorità alla riduzione dei carichi degli apparati.