Controllori di rete - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano
I controllori di rete Metasys consentono la gestione della rete e offrono funzioni di coordinamento e controllo a livello di sistema su una o più reti di regolatori di apparati, tra cui quanto segue:
  • Regolatori di apparati Metasys serie CG, serie CV, FAC, FEC, VMA, TEC e serie LN
  • Regolatori di apparati IP Metasys CGE, CVE, FAC e VMA che utilizzano diverse topologie
  • Regolatori Metasys legacy, quali UNT, VMA14xx e DX-9100
  • Dispositivi di terze parti

I controllori di rete Metasys possono anche essere collegati in rete per adeguarli a progetti di grandi dimensioni e possono essere collegati in rete con un server Metasys per funzionalità aggiuntive e unificazione dei siti.

A partire dalla Release 12.0, i modelli SNE, SNC e NAE55xx-3 possono fungere da Hub primario, Hub di Failover o Nodo nella rete BACnet/SC.

Il sistema Metasys include i seguenti tipi di controllori di rete:

  • I controllori di rete serie NxE, che sono stati introdotti per la prima volta nella Release 1.0 di MSEA e da allora sono stati ampliati e migliorati in diverse release.
  • I controllori di rete serie SNx, che sono stati introdotti per la prima volta nella Release 10.1 e sono destinati a sostituire la serie NxE.
Consultare il documento SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) e a Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) per ulteriori informazioni.