Uso dello strumento di configurazione - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Bollettino del prodotto delle opzioni di acquisto del software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-10-04
Product status
Active

È necessario ottenere la licenza per gli strumenti di configurazione Metasys prima di utilizzarli. Questi strumenti includono quanto segue:

  • Strumento di configurazione del sistema Release 15.0
  • Strumento di configurazione del regolatore Release 15.0
  • Pacchetto di regolatori di campo Metasys
  • Pacchetto di dispositivi Metasys
  • Pacchetto di dispositivi bus sensore/attuatore (SA) Johnson Controls
    Nota: Il pacchetto di dispositivi bus per sensori/attuatori (SA) di Johnson Controls è una funzione con licenza del prodotto CCT. È possibile accedere e scaricare il contenuto associato a questa licenza separatamente attraverso il prodotto Johnson Controls SA Bus Device Packages sul Portale delle Licenze. Per assicurarsi che la licenza sia valida sia per CCT che per il prodotto Johnson Controls SA Bus Device Packages, importare Johnson Controls SA Bus Device Packages prima di concedere la licenza a CCT.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al documento Software Manager Help (LIT-12012389) e alle specifiche guide di installazione del prodotto per questi strumenti.