Software di aggiornamento Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Bollettino del prodotto delle opzioni di acquisto del software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-10-04
Product status
Active

Il software di aggiornamento è il software Metasys della versione corrente per l'aggiornamento dei prodotti, come ADS/ADX, OAS, MVE, NAE85 e LCS85, in siti in cui è già installata una precedente release principale del software Metasys (per esempio, l'aggiornamento dalla Release 11.x, o precedente, alla Release 12.0). I pacchetti di nuovo software Metasys sono identificati da un suffisso -6 del codice prodotto.

I pacchetti software di aggiornamento Metasys possono anche includere aggiornamenti al software Microsoft SQL Server attualmente supportato (ad esempio, l'aggiornamento di un ADX10 esistente a un ADX10SQL).

Per gli aggiornamenti maggiori (ad esempio, l'aggiornamento della Release 11.x, o precedente, alla Release 12.0), è necessario acquistare un pacchetto software di aggiornamento Metasys corrente. È possibile eseguire l'aggiornamento da qualsiasi release principale precedente alla release principale attuale.

Per gli aggiornamenti secondari (ad esempio, l'aggiornamento dalla Release 10.0 alla Release 10.1), il rappresentante Johnson Controls può procedere direttamente ad aggiornare il sito.

Nota: in genere, gli aggiornamenti secondari del software ADS/ADX sono gratuiti. Tuttavia, non tutti i pacchetti software di release secondarie sono a costo zero. Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante locale di Johnson Controls.

Per determinare se è necessario ri-licenziare il software di aggiornamento, vedere la sezione Informazioni sulle licenze.