Software di aggiornamento Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Applicazione software - Metasys System - 11.0

Bollettino del prodotto delle opzioni di acquisto del software del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Language
Italiano

Il software di aggiornamento è il software Metasys della versione corrente per l'aggiornamento dei prodotti, come ADS/ADX, OAS, MVE, NAE85 e LCS85, in siti in cui è già installata una precedente release principale del software Metasys (per esempio, l'aggiornamento dalla Release 10.x, o precedente, alla Release 11.0). I pacchetti di nuovo software Metasys sono identificati da un suffisso -6 del codice prodotto.

I pacchetti software di aggiornamento Metasys possono anche includere aggiornamenti al software Microsoft SQL Server attualmente supportato (ad esempio, l'aggiornamento di un ADX10 esistente a un ADX10SQL).

Per gli aggiornamenti maggiori (ad esempio, l'aggiornamento della Release 10.x, o precedente, alla Release 11.0), è necessario acquistare un pacchetto software di aggiornamento Metasys corrente.

Per gli aggiornamenti secondari (ad esempio, l'aggiornamento dalla Release 10.0 alla Release 10.1), il rappresentante Johnson Controls può procedere direttamente ad aggiornare il sito.

Nota: in genere, gli aggiornamenti secondari del software ADS/ADX sono gratuiti. Tuttavia, non tutti i pacchetti software di release secondarie sono a costo zero. Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante locale di Johnson Controls.

Per un costo nominale, è anche possibile acquistare una copia su DVD del software di aggiornamento del proprio sito Metasys. Vedere la Copia del software Metasys per ulteriori dettagli.

Per determinare se è necessario ri-licenziare il software di aggiornamento, vedere la sezione Informazioni sulle licenze.