Informazioni sulle licenze - Metasys - LIT-12011703 - Applicazione software - Metasys System - 11.0

Bollettino del prodotto delle opzioni di acquisto del software del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Language
Italiano

I seguenti software e strumenti Metasys richiedono una licenza con il Software Manager e il portale delle licenze online:

  • Server Metasys: ADS, ADX, ADS-Lite, OAS, ODS
  • Controllore del software Metasys: NAE85, LCS85
  • Metasys Export Utility
  • Energy Essentials
  • SCT
  • CCT con pacchetto dispositivo bus SA generico
  • File pacchetto controllore di campo Metasys (FCP)
  • API di monitoraggio e comando
  • Active Directory Federation Services (ADFS) per server Metasys
  • Metasys Fault Detection
  • Metasys Fault Triage (richiede una licenza per Metasys Fault Detection)
  • Modulo aggiuntivo Metasys OAS Potential Problem Areas
  • Modulo aggiuntivo Metasys OAS Historical Data
  • Modulo aggiuntivo Metasys OAS Scheduled Reports
  • Modulo aggiuntivo Metasys OAS per 2 controllori

Le applicazioni e gli strumenti Metasys sopra elencati non funzionano fino a quando non viene concessa la licenza. La licenza è necessaria dopo una nuova installazione e dopo un aggiornamento o una migrazione di rilievo. Tuttavia, quando si aggiorna un'applicazione a una release secondaria, non è necessaria una nuova licenza; è possibile continuare a utilizzare la stessa licenza. Il software MVE è l'unica eccezione; richiede una nuova licenza per le versioni principali e anche per le release secondarie.