Scalabilità - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Bollettino del prodotto Controllori di rete

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-15

Sono disponibili diversi modelli di controllori di rete, ognuno con diverse capacità dei dispositivi di campo, in modo da poter selezionare il modello che meglio soddisfa le dimensioni, la complessità e la portata del proprio progetto specifico.

Per i progetti che superano la capacità di un singolo controllore, i controllori di rete Metasys possono essere collegati in rete tra loro; possono inoltre essere collegati in rete con un Application and Data Server/Extended Application and Data Server (ADS/ADX) per ottenere funzionalità aggiuntive e per scopi di unificazione del sito. Inoltre la maggior parte dei controllori di rete, quando sono collegati a un piccolo numero di altri controllori di rete, possono fungere da Site Director Metasys senza bisogno di un ADS/ADX.