NAE-S - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Bollettino del prodotto Controllori di rete

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-15
Figura 1. Controllore di automazione di rete sicura NAE-S

Il modello NAE-S (MS-NAE551S-2) è una versione sicura del controllore di automazione di rete NAE55 standard che utilizza la tecnologia di crittografia integrata per contribuire a proteggere e mettere in sicurezza il sistema di automazione dell'edificio all'endpoint. Simile ad altri NAE, il NAE-S sicuro effettua monitoraggio e controllo delle reti di dispositivi di automazione degli edifici a livello di campo, comprese gli apparati HVAC, l'illuminazione e la sicurezza. Il controllore comprende una scheda hardware interna che possiede la certificazione Common Criteria e soddisfa lo standard Federal Information Processing (FIPS 140-2) Livello di sicurezza 2 certificato, che specifica l'uso di un modulo crittografico e di un involucro a prova di manomissione. Al primo rilascio, il NAE-S è dotato di un'immagine Metasys Release 8.0 ed è in vendita solo negli Stati Uniti e in Canada. Se si esegue l’aggiornamento sul campo del controllore NAE-S con il firmware Release 11.0, il NAE-S diventa conforme anche alla norma FIPS 140-2. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Secure Network Automation Engine Catalog Page (LIT-1900996) .