Il modello NAE-S (MS-NAE551S-2) è una versione sicura del controllore di automazione di rete NAE55 standard che utilizza la tecnologia di crittografia integrata per contribuire a proteggere e mettere in sicurezza il sistema di automazione dell'edificio all'endpoint. Simile ad altri NAE, il NAE-S sicuro effettua monitoraggio e controllo delle reti di dispositivi di automazione degli edifici a livello di campo, comprese gli apparati HVAC, l'illuminazione e la sicurezza. Il controllore comprende una scheda hardware interna che possiede la certificazione Common Criteria e soddisfa lo standard Federal Information Processing (FIPS 140-2) Livello di sicurezza 2 certificato, che specifica l'uso di un modulo crittografico e di un involucro a prova di manomissione. Al primo rilascio, il NAE-S è dotato di un'immagine Metasys Release 8.0 ed è in vendita solo negli Stati Uniti e in Canada. Se si esegue l’aggiornamento sul campo del controllore NAE-S con il firmware Release 11.0, il NAE-S diventa conforme anche alla norma FIPS 140-2. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Secure Network Automation Engine Catalog Page (LIT-1900996) .
Figura 1. Controllore di automazione di rete sicura NAE-S