Conclusione - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Bollettino del prodotto Controllori di rete

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-15

I controllori di rete confermano la posizione di Johnson Controls come leader e innovatore nel settore dei Building Automation System (BAS). L'integrazione degli standard IT e Internet nella piattaforma dei controllori di rete, così come l'uso di protocolli aperti per le reti di campo, offrono tutti i vantaggi del controllo e delle comunicazioni globali in un unico sistema. L'accesso basato su browser Web da qualsiasi luogo è la chiave per l'uso efficace della rete di automazione.

Il sistema Metasys continua ad essere la migliore rete di integrazione all'interno degli edifici possibile ed è stato ottimizzato per colmare il divario tra i sistemi di controllo tradizionali e i sistemi di rete aziendale e di comunicazione dell'impresa.

I motori di rete Metasys e la rete web-enabled Metasys sono investimenti oculati che garantiscono a proprietario e operatore dell'edificio rendimenti sicuri anche in futuro.