Strumenti dell'interfaccia utente di Metasys - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Bollettino dei prodotti Application and Data Server (ADS) ed Extended Application and Data Server (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-16
Product status
Active

Sono disponibili diversi strumenti che aiutano a creare l’interfaccia utente di Metasys. Lo Strumento di configurazione del sistema (SCT) consente di definire rapidamente la gerarchia degli ambienti, le definizioni degli apparati e le relazioni di servizio. La creazione rapida degli archivi semplifica la generazione dell'intero database Metasys per installazioni Metasys nuove o di aggiornamento.

L'interfaccia utente di Metasys include un pacchetto grafico integrato per consentire ai progettisti di sistemi di creare widget grafici utilizzando rappresentazioni grafiche fotorealistiche di apparati e ambienti. Non è necessario alcun software o licenza separata per utilizzare la Gestione grafica e l'Editor. Un'ampia libreria di modelli grafici, simboli e controlli è fornita con l’interfaccia utente di Metasys, semplificando il compito di creazione della grafica. Si possono creare simboli grafici personalizzati utilizzando la funzione Comportamenti personalizzati. La tabella seguente contiene un riepilogo di alcune delle principali funzioni grafiche dell’interfaccia utente di Metasys:

Tabella 1. Funzioni grafiche dell’interfaccia utente di Metasys
Funzione Descrizione
Custom Symbols Library Gli utenti possono importare ed esportare simboli personalizzati nella tavolozza grafica con la nuova Custom Symbols Library. Le librerie di simboli personalizzati si integrano perfettamente con il pacchetto di grafici di base.
Struttura Building Network in Graphics Editor Gli utenti possono legare gli elementi della struttura Network alla grafica con l'opzione di binding della struttura Building Network del Graphics Editor.
Struttura di binding sensibile al contesto La struttura di binding è sensibile al contesto, il che assicura che la struttura stessa si apra nell'ambiente o nell'apparato appropriati quando l'utente lancia il Graphics Editor da un ambiente o apparato particolare.
Modifica dello strumento Percorso Gli utenti possono modificare un percorso esistente che è stato disegnato con lo strumento di disegno con la funzione di modifica dello strumento Percorso.
Graphics Association Manager for Aliased Graphics Gli utenti possono associare la grafica ad una definizione dell'apparato con la funzione Graphics Association Manager for Aliased Graphics, in modo che a tutti gli apparati associati a tale definizione venga assegnata automaticamente la grafica.

L’interfaccia utente di Metasys supporta anche la visualizzazione degli elementi grafici creati con le versioni precedenti degli strumenti grafici di Metasys. La grafica standard creata con lo User Graphics Tool, (UGT) e la grafica Graphics+ creata con il Graphics+ Generation Tool (GGT) possono essere associate ad ambienti, apparati e controllori di campo ed essere visualizzabili nell’interfaccia utente di Metasys senza conversione manuale.

L’interfaccia utente di Metasys offline offre la possibilità di visualizzare l’aspetto dell’interfaccia utente di Metasys per convalidarne la configurazione. È possibile visualizzare la configurazione degli ambienti e degli apparati e visualizzare la grafica associata all'ambiente e agli apparati. L’interfaccia utente di Metasys Offline sfrutta gli archivi SCT invece del sito in funzione. L’interfaccia utente di Metasys Offline è installata con SCT.