Applicazioni - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Bollettino dei prodotti Application and Data Server (ADS) ed Extended Application and Data Server (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-16
Product status
Active

Utilizzare un ADS nelle situazioni seguenti:

  • il numero di controllori di rete è superiore al numero che un singolo controllore di rete potrebbe gestire efficientemente come Site Director

  • le esigenze di archiviazione di dati storici a lungo termine superano la capacità di un tipico controllore di rete

  • il numero di utenti simultanei che accedono supera la capacità di un singolo controllore di rete L’ADS supporta fino a 5 utenti simultanei e fino a 10-14 controllori SNE/SNC/NxE. Fare riferimento a Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

Utilizzare un ADX se si applica uno dei seguenti criteri:

  • è richiesta l'applicazione Sistema di reporting avanzato di Metasys, Energy Essentials o Metasys per ambienti validati (MVE)

  • è necessario supportare più di 5 utenti simultanei. L'ADX supporta fino a 10, 25, 50 o 100 utenti e fino a 1.000 controllori SNE/SNC/NxE. Fare riferimento a Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

  • uno qualsiasi dei requisiti di archiviazione dati o di accesso non è soddisfatto da un ADS.

Come ulteriore aiuto per decidere se un ADS o ADX è corretto per la struttura, prendere in considerazione le rispettive capacità di archiviazione e di accesso ai dati.