Introduction - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNCxxxxx-x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Page de catalogue du SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
11.0
Revision date
2021-03-18

Le moteur de contrôle de réseau de la série SNC Metasys est une offre hybride qui permet de contrôler à la fois la supervision et les équipements dans une offre unifiée.La série SNC joue un rôle clé dans l'architecture du système Metasys system architecture. Lorsqu'ils sont utilisés comme moteur de réseau, les SNC connectent les réseaux des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB) aux réseaux IP. Ils assurent la gestion du réseau et la coordination du contrôle à l’échelle du système sur un ou plusieurs réseaux de régulateurs d’équipement, notamment les appareils suivants :

  • Régulateurs d'équipements à usage général série CGM
  • Régulateurs de boîtiers VAV série CVM
  • Régulateurs d'équipements de terrain séries FEC et FAC
  • Régulateurs de boîtiers VAV série VMA
  • Régulateurs d'équipements terminaux série TEC
  • Régulateurs d'équipements série LN
  • Régulateurs d'équipement tiers

Outre ses capacités de régulation et de supervision, la série SNC offre également des interfaces d’entrées et de sorties (E/S) intégrées et une logique programmable pour fournir des capacités de régulation directe des systèmes CVC et d’autres équipements d’un bâtiment. Le modèle SNC2515x possède 40 points d'E/S en tout (25 entrées et 15 sorties). Le modèle SNC1612x possède 28 points d'E/S en tout (16 entrées et 12 sorties). Les deux premiers chiffres du code produit représentent le nombre d'entrées (SNC2515x) et les deux chiffres suivants représentent le nombre de sorties (SNC2515x). Pour une liste complète des contrôleurs et des fonctionnalités, voir Tableau 2.

La série SNC succède aux moteurs de contrôle de réseau de la série NCE, offrant des capacités de supervision et de contrôle des équipements Metasys prêtes pour les évolutions futures.

  • Le modèle SNC2515x succède à la série NCE25 de moteurs de contrôle de réseau.
  • Le modèle SNC2515x-04 succède à la série NCE2500 de moteurs de contrôle de réseau.
  • Le modèle SNC1612x-0 succède à la série NCE25 de moteurs de contrôle de réseau.
  • Le modèle SNC1612x-04 succède à la série NCE2500 de moteurs de contrôle de réseau.
Remarque : Un SNC ne constitue pas exactement un produit de remplacement d'un NCE. Reportez-vous au document SNC Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) pour plus d’informations sur l’installation d’un SNC.
Figure 1. Moteurs de contrôle de réseau SNC

Intégrations Ethernet prises en charge

  • BACnet/IP avec :
    • Appareils BACnet/IP Johnson Controls et tiers
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d'éclairage Molex®
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 ou victor®
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC UA

Intégrations de bus de terrain prises en charge

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® avec adaptateur USB approuvé
  • Unité de terminal à distance (RTU) Modbus avec adaptateur USB approuvé
  • M-Bus
  • Centrale d’incendie Zettler®
Remarque : Pour les intégrations LonWorks, Modbus et de centrales d'incendie Zettler, utilisez l'adaptateur USB adéquat. Seuls les adaptateurs USB approuvés fonctionnent sur les ports USB. L'adaptateur USB n'est pas requis pour Modbus. Il peut être utilisé, mais n'est pas obligatoire.
Remarque : Un adaptateur USB approuvé est nécessaire pour la prise en charge d’un M-Bus en l’absence de connexion IP.