Modules d’extension XPM - Metasys - LIT-1901145 - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Modules Catalog Page - 13.0

Page de catalogue des modules d’extension M4-XPM

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901145
Version
13.0
Revision date
2024-04-12
Product status
Active
Figure 1. Modules d'extension série XPM

Les modules d’extension d’entrée/sortie (E/S) de la série M4- XPM font partie de la gamme de régulateurs d’équipement CG/ CV Metasys . Ils peuvent avoir l’une des deux fonctions suivantes, selon l’endroit où ils sont installés dans le système Metasys. Lorsqu’il est installé sur le bus SA (détecteur/actionneur) d’un régulateur Metasys, un module XPM étend les interfaces d’entrée et de sortie pouvant être utilisées par ce régulateur d’équipement. Lorsqu “il est installé sur le Bus d”un régulateur de terrain (FC) d'un Moteur de réseau MetasysUn module XPM peut être utilisé comme multiplexeur de points d'E/S pour prendre en charge la surveillance et le contrôle à partir d'un Moteur de réseau Metasys. Le multiplexeur de points peut également être utile pour partager des points entre d’autres contrôleurs d’équipement sur le bus FC via la connectivité pair-à-pair.

Les modules XPM utilisent un bus RS-485 BACnet MS/TP ; ils sont listés par BTL (BACnet Testing Laboratory) et certifiés conformes au profil Actionneur intelligent BACnet (B-SA).