Vous pouvez connecter les modules d'extension série XPM au Bus SA des éléments suivants régulateur d'équipement types d'appareils:
- régulateurs d’équipement à usage général de la série CG ;
- régulateurs de BDV de la série CV ;
- Contrôleur de environnements critiques CCM
- contrôleurs d’équipement local avancés de la série FAC ;
- contrôleurs d’équipement local de la série FEC ;
- contrôleurs de boîte BDV des séries VMA16, VMA17, VMA18 et VMA19 ;
- Moteurs de contrôle de réseau série SNC
- Moteurs de contrôle de réseau série NCE
Remarque : Les modules d’extension de la série XPM peuvent coexister sur le bus SA avec les modules d’extension d’E/S de la série IOM.
Vous pouvez connecter les modules d'extension série XPM au bus FC des types de moteurs de réseau suivants:
- moteurs réseau de la série SNE ;
- Moteurs de contrôle de réseau série SNC
- moteurs d’intégration des réseaux et moteurs d’automatisation des réseaux NAE35, NIE39, NAE45, NAE49, NAE55 et NAE59 ;
- moteurs de contrôle des réseaux NCE25 et NIE29.
Remarque : Les modules de la série XPM peuvent coexister sur le bus FC avec les modules d’extension d’E/S de la série IOM.