Présentation - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Page de catalogue M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active
Figure 1. M4-SNC avec écran intégré

Le moteur de contrôle de réseau de la série SNC de Metasys est une offre hybride qui fournit à la fois la supervision et le contrôle de l’équipement dans une offre unifiée.

À partir de la version 13.0 de Metasys, l’interface utilisateur de Metasys remplace le portail de gestion de site (SMP) en tant qu’interface utilisateur intégrée des moteurs de contrôle réseau de la série SNC. L’interface utilisateur de Metasys permet la navigation et le fonctionnement du système via des ordinateurs de bureau, des tablettes et des smartphones. Pour obtenir un exemple de site Metasys dans l’interface utilisateur de Metasys, reportez-vous à la section Figure 2 pour obtenir un exemple.

Figure 2. Interface utilisateur Metasys

La série SNC joue un rôle clé dans l'architecture du système Metasys. Lorsqu'ils sont utilisés comme moteur de réseau, les SNC connectent les réseaux des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB) aux réseaux IP. Ils assurent la gestion du réseau et la coordination du contrôle à l’échelle du système sur un ou plusieurs réseaux de régulateurs d’équipement, notamment les appareils suivants :

  • Régulateurs d'équipements à usage général série CG
  • Régulateurs de boîtiers VAV série CV
  • Régulateurs d’équipements de terrain séries FEC et FAC
  • régulateurs de boîtiers VAV série VMA ;
  • Régulateurs d’équipements terminaux série TEC
  • Régulateurs d’équipement série LN
  • régulateurs d'équipement tiers.

Outre ses capacités de régulation et de supervision, la série SNC offre également des interfaces d’entrées et de sorties (E/S) intégrées et une logique programmable pour fournir des capacités de régulation directe des systèmes CVC et d’autres équipements d’un bâtiment. Le modèle SNC2515x possède 40 points d'E/S en tout (25 entrées et 15 sorties). La SNC1612x dispose d’un total de 28 points d’E/S - avec 16 entrées et 12 sorties. Les deux premiers chiffres du code produit représentent le nombre d'entrées (SNC2515x) et les deux chiffres suivants représentent le nombre de sorties (SNC2515x). Pour obtenir la liste complète des contrôleurs et des fonctionnalités, reportez-vous à la section Tableau 1 . Les SNC dont le suffixe est -0H ou -04H disposent d'un afficheur couleur et d'un clavier de navigation.

La série SNC succède aux moteurs de contrôle de réseau de la série NCE, offrant des capacités de supervision et de contrôle des équipements Metasys prêtes pour les évolutions futures.

Les modèles SNC2515x et SNC1612x succèdent aux moteurs de de réseau de la série NCE25 sans afficheur.

Les modèles SNC2515x-0H et SNC1612x-0H succèdent aux moteurs de réseau de la série NCE25 avec afficheur.

Remarque : Un SNC ne constitue pas exactement un produit de remplacement d'un NCE. Voir SNC Installation Guide (réf. 24-10143-01892) pour plus d’informations sur l'installation d’un SNC.

Intégrations Ethernet prises en charge

  • BACnet/IP avec :
    • Dispositifs BACnet/IP Johnson Controls et tiers
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d'éclairage Molex®
  • BACnet/SC
  • MQTT (MQ Telemetry Transport)
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 ou victor®
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC UA
Remarque : Deuxième port Ethernet isolé disponible avec un adaptateur USB approuvé, référence ACC-USBETH-0.

Intégrations de bus de terrain prises en charge

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks®
  • Unité terminale distante (RTU) Modbus
  • Bus M
  • Centrale d’incendie Zettler®
Remarque : Pour les intégrations LonWorks, Modbus et de centrales d'incendie Zettler, utilisez l'adaptateur USB adéquat. Seuls les adaptateurs USB approuvés fonctionnent sur les ports USB. L'adaptateur USB n'est pas requis pour Modbus. Il peut être utilisé, mais n'est pas obligatoire.
Remarque : Pour M-Bus, un adaptateur USB approuvé est requis si vous n’utilisez pas de connexion IP.