Fonctions et avantages - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Page de catalogue M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active

Le SNC présente les caractéristiques et avantages suivants :

Nombreux modèles disponibles
Plusieurs modèles sont disponibles avec différentes capacités d’appareil pour les intégrations. Les E/S de contrôle intégrées offrent la flexibilité nécessaire pour sélectionner le modèle adapté à l’application prévue.
Système d’exploitation Linux®
Ce système d'exploitation est robuste, largement accepté et facilement pris en charge.
Interface utilisateur
Vous pouvez utiliser l’interface utilisateur (UI) de Metasys pour accéder aux données système du SNC à partir de n’importe quel navigateur Web pris en charge connecté au réseau, y compris les utilisateurs distants connectés par un réseau privé virtuel (VPN).
Communications chiffrées
Tous les SNC ont des certificats auto-signés qui fournissent une communication chiffrée. En option, vous pouvez déployer des certificats approuvés par le service informatique du client ou une autorité de certification.
Entrées et sorties intégrées

Elles permettent une régulation directe au niveau de l'équipement, y compris un site central ou une grande unité de traitement d'air avec une connexion de réseau IP au niveau de l'entreprise. Le modèle SNC2515x possède 25 entrées et 15 sorties; le SNC1612x possède 16 entrées et 12 sorties.

Possibilité d'augmenter la capacité en points d'E/S, la connectivité du capteur NS et la régulation VFD (Variable Frequency Drive) sur un bus SA.
Il est possible de connecter plusieurs modules d’extension d’E/S, capteurs réseau série NS et connexions VFD au bus SA, ce qui augmente considérablement les capacités de régulation.
Mémoire
Le SNC possède 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire flash non volatile. La capacité de cette mémoire permet des mises à niveau ultérieures et allonge la durée de vie.
Prise en charge du transfert de fichiers en arrière-plan
Vous pouvez transférer des fichiers tels que des mises à niveau de micrologiciel, des bases de données d’archives ou des transferts de sécurité de l’outil de configuration système (SCT) vers le SNC, pendant que le SNC reste opérationnel, minimisant ainsi les interruptions du système.
Sécurité des appareils
L'intégrité des appareils est assurée pendant le redémarrage et le fonctionnement normal du système. La technologie embarquée assure des opérations de démarrage fiables, la protection des micrologiciels, le stockage sécurisé, des communications et des mises à jour de micrologiciels sécurisées, conformément aux pratiques strictes relatives à la cybersécurité.
Voyants LED de diagnostic (multicolores)
L'utilisation de voyants LED multicolores peut réduire le temps d'installation et de dépannage.
Borniers amovibles
L'utilisation de borniers amovibles facilite l'installation et l'entretien.
Prise en charge de directeurs de site différents

Le SNC peut communiquer en tant que moteur enfant avec une grande variété de types de directeurs de site, y compris les moteurs logiciels NAE85/LCS85 et les serveurs d’applications des séries ADS, ADX et OAS. Les directeurs de site ADS-Lite-A (Asie) et ADS-Lite-E (Europe) ne sont pris en charge que pour certaines régions uniquement.

Supervision des réseaux de régulateurs, y compris les appareils Johnson Controls et les appareils de protocole tiers
Prend en charge la connectivité à des normes de réseau ouvertes pour une flexibilité totale dans la sélection des appareils de terrain. BACnet/IP, BACnet MS/TP, Bus N2, LonWorks, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, M-Bus, KNX, OPC UA, les centrales d’incendie Zettler, Tyco C•CURE, victor, et d’autres protocoles tiers.
Pas de batterie
En cas de perte de courant c.a. et d'arrêt du SNC, ce dernier utilise un supercondensateur, et non une batterie, pour l'alimentation temporaire des sauvegardes des bases de données. Cette conception est plus respectueuse de l'environnement et permet d'économiser le coût de remplacement d'une batterie. Lorsque le supercondensateur est complètement chargé, le SNC peut maintenir l’horloge temps réel jusqu’à 72 heures en cas de perte de puissance.
BACnet/SC
BACnet Secure Connect (BACnet/SC) est une mise à jour récente de la norme d’interopérabilité BACnet, dont l’objectif est d’améliorer la cybersécurité et l’intégrité de l’infrastructure réseau. BACnet/SC identifie une couche de liaison de données sécurisée et cryptée spécialement conçue pour répondre aux exigences, aux politiques et aux contraintes des infrastructures de réseau informatique.
Conformité à la norme FIPS 140-2 niveau 1 à l'aide des composants certifiés FIPS
Tous les SNC qui exécutent la version 11.0 du microprogramme ou une version ultérieure incluent la fonctionnalité FIPS 140-2 qui assure la conformité FIPS. La norme FIPS 140-2 est un programme d’approbation de la sécurité des technologies de l’information pour les modules cryptographiques produits par des fournisseurs du secteur privé qui cherchent à faire certifier leurs produits pour une utilisation dans les ministères et les industries réglementées. Pour qu’un site soit entièrement conforme et certifié FIPS, vous devez mettre à niveau tous les moteurs réseau vers la version 11.0, puis installer et acquérir sous licence la fonctionnalité FIPS 140-2 sur le serveur Metasys. De plus, dans la version 11.0, les SNC sont validés FIPS 140-2.
Pilote d'intégration OPC UA
L'architecture unifiée OPC (OPC UA) est un protocole de communication de machine à machine populaire pour les dispositifs de type automatisation industrielle et contrôle de processus. Ce pilote d’intégration OPC UA permettra à Metasys de surveiller, commander, planifier, alarmer, tendance, verrouillage et partager des données avec les périphériques OPC UA, y compris l’offre Johnson Controls PLC.
Pilote Intégration MQTT
Le pilote MQTT prend en charge la communication bidirectionnelle entre le SNC et un courtier MQTT générique, offrant une option pour échanger des données Metasys avec des plates-formes et des applications IoT populaires.
Mise à jour de la conformité BACnet
Les SNC sont améliorés afin de prendre en charge la révision 18 du protocole BACnet. Garantit aux clients finaux la conformité à la norme BACnet pour la prise en charge de l’interopérabilité avec les périphériques BACnet tiers.
Objet générique bus SA
Méthode plus souple pour l'intégration de périphériques de bord BACnet MS/TP approuvés sur le Bus SA. Fournit aux concepteurs de systèmes davantage d’options de périphériques de bus SA pour répondre de manière rentable aux exigences du projet de contrôle
L'approvisionnement en bus SA est étendu pour prendre en charge les dispositifs de bus SA XPM et NS8000
Les dispositifs SA Bus (p. ex., les XPM et les NS8000s) peuvent être mis à jour par le biais du contrôleur hôte. Les techniciens de terrain gagnent du temps en rationalisant les flux de mise à jour.
Interface utilisateur intégrée ou à distance facultative
Certaines Les modèles SNC sont dotés d'un écran de 61 mm (2,4 po) à résolution 320 x 240 et d'un clavier associé offrant des capacités d'interface utilisateur locales. Vous pouvez également connecter un écran en option avec clavier, code produit , à la SNC et la monter à distance. Ces interfaces utilisateur fournissent aux techniciens de terrain à la capacité de rapidement, clairement et facilement surveiller l'état des équipements, afficher les alarmes, voir les tendances, émettre des dérogations et changer les points de consigne et les paramètres.
Remarque : Seuls les modèles SNC qui se terminent disposent H de l’écran intégré.