Préparation d'un fichier d'importation à l'aide de MCT - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant d’importer un fichier, vous devez configurer les paramètres d’importation. Après avoir généré une base de données, vous pouvez modifier celle-ci avec MCT et l’enregistrer en tant que fichier IMP.

Procédure

  1. Ouvrez MCT.
  2. Dans le menu de navigation, cliquez sur File.
  3. Dans le menu File, cliquez sur New.
  4. Dans la fenêtre New File - Type, sélectionnez OPC UA Server Integration. Cliquez sur Next.
  5. À droite du champ de texte Resource File, cliquez sur le bouton de points de suspension.
  6. Dans le champ de texte Server Name or IP, saisissez un nom de serveur ou une adresse IP et un numéro de port.
    Remarque : Le port 4840 est le port par défaut.
  7. Configurez les paramètres Security Policy, Security Mode et User Token Type tels qu'ils le sont sur le serveur OPC UA. Voir Tableau 1
    Tableau 1. Description de la configuration
    Champ Description
    Security Policy Politique de sécurité requise par le serveur pour établir une nouvelle connexion
    Security Mode Mode de sécurité requis par le serveur pour établir une nouvelle connexion
    User Token Type Type d’authentification des utilisateurs requis par le serveur pour établir une nouvelle connexion.
    Remarque : Si la connexion doit être sécurisée, un certificat client ou une paire de fichiers de clé sont placés dans le dossier C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\Mass Changes Tool\répertoire OPCUA créé par l’outil MCT. Les noms de fichier par défaut sont mctuaclientcert.der et mctuaclientkey.pem. Téléchargez le fichier de certificat mctuaclientcert.der sur le serveur OPC UA et enregistrez-le en tant que certificat approuvé.
  8. Cliquez sur Connect. Une arborescence d’objets apparaît.
  9. Développez le dossier Racine/Object/PLC/Modules/<par défaut>/Program.
  10. Sélectionnez la méthode d'identification unique pour l'ID unique du point, par exemple, Default, Smart, Truncated ou GUID.
  11. Cochez la case Program.
  12. Cliquez sur Add selected objects.
  13. Cliquez sur OK.
  14. Modifiez les paramètres General Data et Vendor Configuration Data, si nécessaire.
  15. Cliquez sur Next.
  16. Cliquez sur Next.
  17. Facultatif : Sélectionnez Create Sub-Folder Automatically afin de recréer une structure de points OPCUA similaire.
  18. Sélectionnez le niveau de dossier des points de cette structure.
  19. Sélectionnez > pour déplacer le point.
  20. Cliquez sur Finish.
  21. Localisez l'objet dans l'arborescence All Items.
  22. Cliquez sur l’objet avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Export as IMP file.