Ce document décrit la mise en service du pilote de client OPC UA sur un moteur de réseau NAE (Network Automation Engine), SNE ou SNC, et un serveur OAS (Open Application Server). Dans ce document, le terme moteur de réseau s'applique aux NAE, SNE, SNC et OAS.
Ce document ne décrit pas le montage, le câblage, la mise sous tension ou la manipulation d’un moteur Metasys. Voir la documentation de Metasys SCT et des moteurs de réseau pour créer et charger une configuration sur le moteur.
Il est possible d’utiliser plusieurs processus pour créer une intégration. Utilisez MCT (Mass Changes Tool) pour obtenir les données de configuration dans un format pouvant être importé dans un système Metasys.
Cette note d’application décrit en détail toutes les étapes d’ajout d’un pilote de client OPC UA en fonction de l'intégration de pilote de protocole prise en charge par les moteurs de réseau.