Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le pilote OPC UA peut gérer différents niveaux de connexion sécurisée aux serveurs OPC UA.
Procédure
- Si la connexion doit être sécurisée, téléchargez un certificat client et un fichier de clé sur le moteur NAE, OAS, SNC ou SNE en tant que fichier de ressource, en fonction des paramètres 1 et 2 de l’intégration. Reportez-vous au tableau 3.
-
Téléchargez le fichier de certificat sur le serveur OPC UA et enregistrez-le en tant que certificat approuvé.
Remarque :
- Utilisez les fichiers généraux communs à tous les moteurs Johnson Controls. Téléchargez ces fichiers depuis le point de partage SISE.
- Utilisez un outil de ligne de commande MakeOPCUACertificate.exe. Utilisation : La commande HostName de l’outil MakeOPCUACertificate doit générer des fichiers spécifiques au moteur.
- Les fichiers généraux communs sont utilisés pour tous les moteurs Johnson Controls.
-
Après ces étapes, vous pouvez définir différents niveaux de sécurité dans les paramètres de l’appareil.
Remarque : Si la sécurité est définie sur un appareil et qu'aucun certificat client ou fichier de clé n’est défini pour le tronc d’intégration, la description du tronc OPC UA indique OPC UA Client Certificate/Key Missing.