Insertion d'un objet d’intégration VND - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L’objet d’intégration représente le pilote de base. Cet objet définit les certificats utilisés par le client pour les communications sécurisées et d’autres paramètres de base.

Procédure

  1. Ouvrez SCT (System Configuration Tool).
  2. Dans la barre de navigation, sélectionnez Insérer.
  3. Dans le menu Insérer, sélectionnez Intégration. L'Assistant d'insertion d'intégration s'affiche.
  4. Dans la zone Sélectionner un type d'objet, sélectionnez l’intégration VND. Cliquez sur Suivant.
  5. Dans la zone Destination, sélectionnez un moteur.
    Remarque : S’il n’existe aucune destination valide, vous avez peut-être atteint la capacité limite d’intégration. Cette capacité dépend du type de moteur utilisé. Voir la documentation du moteur pour plus de détails.
  6. Dans la zone de texte à droite de la zone Identifiant, saisissez un identifiant unique. Cliquez sur Suivant. Voir la documentation Metasys pour des détails sur l’identifiant.
    Important : Si vous configurez les paramètres dans la zone Configuration en ligne de manière incorrecte, redémarrez l'assistant d’installation. Le redémarrage n’est pas nécessaire si vous configurez les modifications dans SCT.
  7. Dans la zone Configuration, cliquez sur l’onglet Matériel.
    1. Dans le champ Vendor DLL, saisissez le nom du fichier du pilote. Le fichier du pilote dépend du type du moteur. Voir Tableau 1.
      Remarque : Changez tous les noms de fichiers des pilotes, qui passent de *.so à *.so.signed, si vous mettez à niveau un dispositif SNx vers la 11.0.2 ou une version ultérieure avec l'intégration Modbus VND déjà installée.
      Tableau 1. Noms de pilotes
      Version Metasys Type de moteur Nom du pilote
      12,0 SNE10xxx, SNE11xxx, SNE22xxx, SNC16xxx, SNC25xxx libOPCUADriver.so.signed
      12,0 NAE55xx libOPCUADriver.so
      12,0 NAE85xx, OAS libOPCUADriver.dll
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Cliquez sur Terminer.
  10. Cliquez sur Terminé.