Flux de travail de haut niveau - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14

Exigences relatives à l’intégration de données OPC UA dans Metasys

  • Installation et configuration d’un serveur OPC UA
  • Connexion de l’ordinateur de mise en service et du moteur de réseau via Ethernet
  • Connexion du moteur de réseau et des serveurs OPC UA via Ethernet
Figure 1. Flux de travail OPC UA
Figure 2. Réseau OPC UA