Considérations spécifiques - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Pour intégrer un serveur OPC UA, prenez les éléments suivants en considération :
  • Configurez le serveur OPC UA et vérifiez qu'il fonctionne correctement.
  • Configurez l'adresse IP, le numéro de port et le type de sécurité du système.