Branchement des câbles - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14
Communication Ethernet
  • Branchez le moteur de réseau et le serveur OPC UA à un commutateur réseau à l'aide d’un câble RJ45 standard.
  • Configurez les commutateurs et routeurs gérés pour garantir que le moteur de réseau et les serveurs OPC UA communiquent ensemble.