Insertion manuelle de points de terrain - Metasys - LIT-12013545 - System Integration - OPC UA Client Driver for Metasys - 12.0

Note d’application sur la mise en service d’un moteur de réseau pour l'intégration d’un client OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
12.0
Revision date
2022-12-14

Procédure

  1. Ouvrez SCT.
  2. Dans la barre de navigation, sélectionnez Insérer.
  3. Dans le menu Insérer, cliquez sur Point. L'Assistant d'insertion de point s'affiche.
  4. Dans la zone Destination, sélectionnez l'appareil créé à la section Insertion manuelle d'un appareil. Cliquez sur Suivant.
  5. Sur la page Sélectionner le mode de définition, sélectionnez Manuel.
  6. Sélectionnez un type de point, puis cliquez sur Suivant.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Dans la zone de texte à droite de la zone Identifiant, saisissez un identifiant unique. Cliquez sur Suivant.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Cliquez sur Terminer.
  11. Cliquez sur Terminé.